Descargar documento () de 20
Balizas sonoras, bocinas estroboscópicas y unidades combinadas

Symphoni LX Wall - Dispositivo de alarma visual de incendios (VAD)

La Symphoni LX Wall es una sirena luminosa certificada de acuerdo a la norma EN 54-23 Con un rendimiento impresionante y un diseño duradero, garantiza durabilidad y eficiencia. 

Su alta calidad de sonido la hacen adecuada para espacios abiertos donde es necesario un nivel sonoro más elevado Hay una versión estándar, con tonos de alarma del Reino Unido y una versión «E» que tiene tonos que incluyen el tono DIN alemán y el pitido lento holandés (Netherlands Slow Whoop). 

También disponible como variante «sólo base» aprobada por la norma EN54-23, la opción «sólo base» permite adaptar fácilmente las sirenas convencionales Symphoni existentes y convertirlas en dispositivos de alarma visual.

Cumple con las normativas
Dispositivo de alarma visual con certificación EN54-23
Eficaz
Las opciones de funcionamiento permiten un bajo máximo de consumo de corriente
Versátil
Opción de solo base para la adaptación de las sirenas RoLP existentes a la base certificada

Baja intensidad, máxima cobertura con la lente patentada «fit & forget» de Eaton

La óptica patentada de la lente LED de larga duración utilizada en la LX se ha desarrollado específicamente para la norma VAD EN54-23.

Utiliza modernas técnicas de moldeo por inyección de molde grueso y una innovadora salida cilíndrica para lograr el nivel correcto de iluminación manteniendo el consumo de energía lo más bajo posible.

Una forma sencilla de actualizar su sirena Symphoni existente

Desarrollada pensando en la instalación, la base de pared Symphoni LX se puede adaptar a cualquier producto de bocina Symphoni convencional de la gama de Eaton. Ahorre tiempo y dinero con sólo cambiar a una base LX Wall.

Diseñado con tecnología innovadora para crear una alta eficiencia

El dispositivo de alarma visual (VAD) Symphoni LX Wall ha sido diseñado con una innovadora tecnología piezoeléctrica. El resultado es un producto altamente eficiente que utiliza una corriente tan baja como 15-30 mA, lo que lo convierte en una solución altamente eficiente.

Minimizar los costes de instalación con la máxima carga de la línea

La 2ª generación del LX incorpora ahora la tecnología de arranque suave. Esta innovadora función supervisa constantemente la tensión disponible para que el arranque de la línea sea nulo, lo que permite la máxima carga del producto. También puede detectar la sobrecarga de la línea e indicará el fallo con un doble parpadeo rápido.

Tranquilidad con una amplia certificación de terceros

Además de la certificación europea EN54-23, el dispositivo visual de alarma (VAD) RoLP LX Wall cuenta con las certificaciones AFNOR, VdS, CNBoP y AS específicas de cada país, lo que le proporciona una mayor confianza en el producto.

Alto y claro. Alerta cuando una vida depende de ella.

Desde los locales comerciales hasta las plataformas petrolíferas en alta mar, una alerta acústica suele ser el principal método de alarma.

Eaton cuenta con una biblioteca de más de 100 tonos de alerta estándar de la industria para garantizar que su notificación se escuche siempre. Los mensajes de alerta de voz están disponibles en varios idiomas para la evacuación de incendios, la seguridad o la protección.

Icon speaker - white background.jpg

Como uno de los primeros productos VAD certificados según la norma EN54-23 del mercado, la gama LX ha liderado la innovación. Ahora, en su 2ª generación, y con la integración de múltiples protocolos direccionables, la gama LX sigue siendo el VAD preferido.

James Morgan, Director de Producto Global

La familia LX - Dispositivos de alarma visual con certificación EN 54-23

La gama LX de dispositivos de alarma visual sincronizada, que proporciona una baja corriente y una máxima cobertura, ha sido diseñada específicamente por Eaton para ofrecer una solución eficaz a la norma EN 54-23. La gama incluye opciones de montaje en pared, techo y detector.

Un Eaton - el principal fabricante mundial de dispositivos de notificación de incendios

Desde los productos a prueba de explosiones ATEX de MEDC hasta las alarmas con certificación UL de Wheelock, nuestra variada cartera, que incluye Cooper, Fulleon, JSB y Menvier, significa que 1 de cada 5 dispositivos de notificación de incendios instalados es un producto de Eaton*. Sea cual sea su sector o aplicación, Eaton tiene una solución.

*(IHS Markit, 2018).

Notificación visual clara durante una emergencia; aprobada según la norma EN54-23

Los VAD proporcionan una señal clara de evacuación para cualquier ocupante que no pueda ser alertado por una alarma sonora debido a que trabaja en un entorno ruidoso como una fábrica, tiene problemas de audición o, cada vez más, en entornos de oficina y educativos debido al uso de auriculares.
Especificaciones

Resaltar las diferencias
Mostrar solo las diferencias
Ocultar funciones en blanco

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.
Descargar enlaces

Ingeniería a medida para aplicaciones OEM

Uno de nuestros principios en el desarrollo de un nuevo producto es la diversidad: nuestro objetivo es crear un producto independiente que tenga la capacidad de integrar interfaces y protocolos OEM para crear una solución direccionable personalizada. Nuestro equipo de Investigación y Desarrollo ha trabajado con múltiples clientes e ingenieros OEM en la gestión de proyectos, el diseño de hardware / firmware y el proceso de certificación para crear un diseño que se incorpore a cualquier sistema de incendio OEM.