資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

パネルから送電までの信頼性の高いソーラー発電を確保

最も急速に成長しているエネルギー源の1つとして、ソーラーエネルギーはエネルギー戦略の一部にするべきです。設計から承認、融資から設置まで、信頼性、効率性、安全性に優れたソーラーおよびエネルギー貯蔵システムにより、環境発電と投資を最大限に活用できます。 

ソーラーエネルギーで持続可能な未来を実現しましょう

今日のエネルギー市場において、公益事業、政府機関、EPC 企業、その他一般企業はいずれも、持続可能な方法で電気システムの信頼性を向上させながら、運用効率を高めなければいけないという絶え間ない圧力にさらされています。テクノロジーの進歩により、最も豊富で最も急速に成長しているエネルギー源の1つであるソーラーエネルギーは、これまで以上に入手しやすく、費用対効果が高いものになってきています。

当社は、住宅用、商業用、公益事業用のソーラー発電設備向けに電気的バランスのとれたシステムソリューションを提供する唯一のサプライヤとして、プロジェクト資金調達から電力会社の承認まで、プロジェクトのライフサイクル全体を通じてお客様を支援します。同時に、お客様と協力してプロジェクトの複雑さを軽減することで、コストを最小限に抑え、人員、資産、投資を保護するとともに、二酸化炭素排出量を削減します。

クリーンで手頃な価格のソーラー発電を活発にする

クリーンなエネルギーの未来に向けて進んでいくにつれ、新しいテクノロジーへの投資、規制の変更、配電網の接続や配電網の安全性の複雑さが、ソーラーエネルギー導入の課題となります。当社が、公益事業、商業、住宅などの用途におけるソーラー発電の実現をどのように支援しているかをご覧ください。  

engineers walking through solar power plant

公益事業の承認とプロジェクトの資金調達を保護します

よりクリーンで信頼性の高い電力システムを構築することは、業界全体でますます重要になっていますが、規制への準拠と資金調達に関する課題は、ソーラープロジェクトを開始時点から脅かす可能性があります。当社の実証済みのソーラーソリューションは、電源管理、電気システムアプリケーションエンジニアリング、100年以上にわたって蓄積された設計サポートに関する専門知識によって支えられているため、電力出力および貯蔵の最大化を支援し、ソーラーエネルギーと投資の可能性を最大限に引き出します。

設置コストと複雑さを軽減して、ワットあたりのコストを最小限に抑えます

全体的な投資を最大限に活用する必要がある場合は、ワットあたりのコストを最小限に抑えることが最優先事項です。当社の電気システム設計サービス、プロジェクト管理の専門知識、革新的な統合ソリューションにより、設置時間、スペース、労力を削減できます。

engineer installing solar panels
engineer technician auditing solar panels

人員、財産、投資を保護します

電気安全の技術リーダーとして、当社は、最小のヒューズから大規模な中電圧スイッチギヤまでのソリューションを革新し、人員と機器の安全を確保するとともに、プロジェクトと投資を保護します。アーク閃光保護のための特許取得済みソリューション、信頼性と寿命を重視した製品、システム監視の革新技術により、お客様とお客様の機器の安全を確保します。 

eaton-image-for-wp-download-page-image-3d-ebook-cover-en-us_840_520.jpg

再生可能エネルギーブームを活用してセクター結合を推進

新たな10年に入るに当たり、EUは今後30年以内にEU圏のネットゼロ経済を実現するためのより厳しい目標を導入しました。これは大きな課題です。排出ガスを最小限に抑えると同時に経済の回復と成長を達成できるかにかかっているのです。

詳細については、下のボタンをクリックして、ホワイトペーパー「再生可能エネルギーブームを活用してセクター結合を推進する"」をダウンロードしてください。
  • ナレッジセンター

    ビデオからホワイトペーパーまで、当社のソーラー産業に関する専門知識が、お客様のための革新的なソリューションの開発にどのように役立つかをご覧ください。

EVCIの包括的な能力を活用することができます

私たちは、ビルや電気自動車(EV)の電力ニーズとオンサイトの再生可能エネルギー発電を一体化した包括的な電気自動車充電インフラ(EVCI)ソリューションとサービスの開発に取り組んでいます。

エネルギー転換を支援

当社は、必要なときに必要な場所でクリーンなエネルギーを利用できるようにするための再生可能な電力と貯蔵戦略を、公益事業、ビル管理者、住宅所有者が導入するのをお手伝いすることで、配電網の進化を積極的にサポートしています。その様子をご覧ください。