Creato e concepito per essere un vero e proprio esempio di architettura, questo impressionante hotel è composto da due torri di dodici piani, una costruita all’interno del circuito automobilistico e l’altra posizionata nel porto turistico. Un ponte monostrato di acciaio e vetro collega le due torri, attraversando sia il porto turistico di Yas che la pista di Formula1.
Il tratto distintivo dello Yas Viceroy è la sua suggestiva copertura, la cosiddetta “grid shell”, una superficie curvilinea espansa di 217 metri composta da acciaio e vetro che ricorda un guscio reticolare. La luce del sole, quasi sempre presente ad Abu Dhabi, si riflette di giorno sui pannelli della superficie, creando eleganti motivi di luce che ricordano la pelle di un serpente. Per poter rendere il guscio reticolare uno spettacolo di architettura mozzafiato durante la notte, occorreva una soluzione unica nel suo genere.
Ogni pannello di vetro richiedeva la propria sorgente luminosa, in grado di produrre uno spettro completo di colori che potesse essere controllato in modo dinamico per creare infinite variazioni degli effetti luminosi. In più le lampade dovevano superare un’ulteriore sfida: le condizioni estreme del deserto di Abu Dhabi. Con temperature che superano i 40 °C e venti che raggiungono i 120 km/h, gli apparecchi di illuminazione dovevano essere in grado di resistere a un ambiente così ostile.
Grazie agli sforzi congiunti di Arup Lighting, è stata progettata una suggestiva soluzione per l’illuminazione a LED, in grado di rendere speciale ogni evento organizzato sotto il “grid shell”.
I nostri progettisti hanno realizzato un sistema di illuminazione a LED personalizzato, azionabile a comando, che integra una trasmissione video composta da 5.800 pannelli di vetro LED rotanti e in grado di cambiare colore. Sono stati realizzati cinque controller micro-prismatici per compensare il posizionamento non lineare dei pannelli e gli angoli della struttura, in modo da garantire un’illuminazione costante e di alta precisione indipendentemente dalle temperature estreme del deserto.
L’esclusivo sistema di illuminazione a LED di Eaton ha contribuito a rendere lo Yas una meraviglia a livello mondiale, con una gamma di colori ricca e sofisticata. Il suggestivo evento inaugurale del Grand Prix di Abu Dhabi è stato accolto da tutti con stupore.
Oggi lo Yas Viceroy Hotel è il simbolo della peculiare unione fra il progresso tecnologico e il patrimonio culturale di Abu Dhabi. Noi di Eaton siamo orgogliosi di aver contribuito a dar luce a questo incredibile luogo.
Definire gli standard per l’illuminazione a LED degli edifici industriali e commerciali.