Luogo: Mougins, Alpes-Maritimes, regione PACA, Francia
La sfida: Raddoppiare la capacità della potenza di carica disponibile per i veicoli elettrici senza raddoppiare il consumo dalla rete principale.
Soluzione:: Implementare il sistema di accumulo dell’energia xStorage Compact di Eaton collegato a sistemi di ricarica intelligente e alla rete di energia fotovoltaica generata localmente. Il sistema ha 40 kW di potenza e una capacità di 150kWh.
L’accumulo di energia sta diventando sempre più economico, specialmente se gestito in modo intelligente, e permette l’utilizzo sempre maggiore di energia rinnovabile, per esempio solare o eolica. Abbiamo abbinato il sistema xStorage Compact di Eaton con il nostro software di gestione SAP Open E-Mobility per creare una soluzione all’avanguardia che ci permette di accumulare energia rinnovabile a zero emissioni di carbonio.
SAP Labs France è una filiale di ricerca&sviluppo dell’azienda software leader nel settore della gestione aziendale e tra i pionieri nella transizione all’elettrico per l’alimentazione delle flotte di veicoli aziendali. Per la ricarica dei veicoli aziendali sul luogo di lavoro, la compagnia ha installato diverse stazioni di ricarica nei diversi stabilimenti.
Visto che il numero di veicoli elettrici posseduti da impiegati di SAP Labs nella filiale di Mougins è cresciuto da 162 nel 2018 a 245 nel 2020 e rappresenta ora il 90% della flotta totale, c’era bisogno di provvedere con un’infrastruttura per la ricarica adeguata. Per aumentare il numero di stazioni di ricarica, la domanda di energia dalla rete principale doveva essere maggiore. L’azienda aveva installato pannelli solari su tutti gli edifici del sito nel 2018 e aveva recentemente installato stazioni di ricarica rapida, ma l’energia fotovoltaica autoprodotta non era collegata alla rete di ricarica, limitando i possibili vantaggi dell’infrastruttura ottimizzata per i veicoli elettrici. Inoltre, l’energia fotovoltaica prodotta nel fine settimana non veniva utilizzata e andava sprecata.
Per coprire tutta la flotta di veicoli, l’alimentazione della rete di ricarica doveva essere protetta per evitare interruzioni e picchi di potenza che potevano danneggiare la rete locale e di distribuzione. La filiale di Mougins consiste in tre edifici che richiedono la sottoscrizione alla “tarif jaune” (tariffa gialla) del fornitore di rete, la quale copre installazioni tra i 42 e i 240 kVA. SAP Labs era propensa ad aumentare la capacità energetica del sito installando un trasformatore, ma questo sarebbe costato intorno ai 250.000 €.
Dopo aver considerato diverse opzioni, l’azienda ha deciso che il miglior modo di controllare i costi evitando spese contrattuali più elevate con il fornitore locale, Enedis, era quello di integrare un sistema di accumulo dell’energia alle stazioni di ricarica rapida. Gérald Seiler è stato incaricato di creare un software per la gestione delle stazioni e della richiesta di energia associata alla ricarica di veicoli elettrici. In altre parole, il monitoraggio intelligente associato all’accumulo di energia e ai sistemi fotovoltaici già installati era la soluzione ideale.
“Abbiamo scelto xStorage Compact in modo strategico, dal punto di vista della ricerca e sviluppo, per la gestione intelligente delle soluzioni di ricarica per i nostri veicoli elettrici e per le capacità tecniche offerte, le più adatte alle nostre necessità,” spiega Gerald Seiler, titolare di Open E-Mobility solution presso SAP Labs France. “Inoltre, Eaton utilizza batterie rigenerate provenienti da veicoli elettrici, prolungando significativamente il ciclo di vita delle batterie utilizzate nell’industria automobilistica e contribuendo al riciclo.”
Il progetto è partito nel settembre 2019. Il primo passo è stato rinforzare la pavimentazione in calcestruzzo e creare una stanza dedicata all’accumulo dell’energia. Questa stanza, con una superficie di 10 m2, doveva essere sigillata, provvista di aria condizionata e protetta da pericoli antincendio. Doveva inoltre essere abbastanza spaziosa da ospitare la batteria e i moduli montati su rack. Eaton e Valenergies, il fornitore dei pannelli fotovoltaici, hanno collaborato per completare e installare il sistema di accumulo dell’energia. Sono stati necessari sei mesi in totale per costruirlo e collegarlo alla rete.
Una volta avvenuta l’installazione, il sistema di controllo doveva essere aggiornato per integrare i dati all’interno dell’algoritmo di monitoraggio sviluppato da Gérald Seiler e dal suo team. Questa rete intelligente include un sistema di gestione dell’alimentazione per il controllo dell’infrastruttura di ricarica, del consumo dell’energia all’interno dell’edificio e dell’energia autoprodotta dai pannelli fotovoltaici. Il sistema è stato poi sottoposto a test manuali di ricarica/scarica e a programmi giornalieri di ricarica/scarica.
Le funzionalità del software includono un ottimizzatore integrato che controlla la ricarica intelligente in base alle richieste dei vari carichi, ovvero l’infrastruttura di ricarica e i vari edifici di SAP Labs.
Questa soluzione offre numerosi vantaggi. Grazie all’utilizzo di xStorage Compact, l’energia prodotta in eccesso dai pannelli fotovoltaici in periodi di basso consumo può ora essere sotccata. Questa energia rinnovabile prodotta e stoccata localmente può essere ridistribuita in periodi di domanda elevata, permettendo a SAP Labs di controllare e ottimizzare i costi di alimentazione proteggendo allo stesso tempo la rete da picchi di corrente.
Inoltre, Sap Labs ha risparmiato sui costi di installazione di un trasformatore aggiuntivo e contrattuali con il gestore di rete, diminuendo il consumo dalla rete grazie alle stazioni di ricarica rapida e ultra-rapida installati in loco.
SAP Labs ha raddoppiato la capacità di ricarica per i propri veicoli La compagnia è ora in grado di proteggere le proprie stazioni di ricarica rapida dai picchi di corrente e di migliorare l’efficienza della propria infrastruttura fotovoltaica.
SAP sta programmando al momento di procedere con il progetto ampliando la capacità di accumulo di altri 100 kWh. Inoltre, il sistema di controllo intelligente per la ricarica di veicoli elettrici di SAP Labs rappresenta una potenziale opportunità di sviluppo per Eaton, sia dal punto di vista tecnico che commerciale. Infatti, nei sistemi integrati composti da infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e sistemi fotovoltaici, i sofware per la gestione e l’accumulo dell’energia sono sempre più richiesti dai clienti di SAP Labs.
Le tappe previste dal Green Deal europeo prevedono la circolazione di 13 milioni di veicoli elettrici entro il 2025, il che richiederà l'installazione di oltre un milione di stazioni di ricarica pubbliche in tutta l'UE. Questo progetto rientra quindi nella strategia di SAP Labs di implemetare l'elettrico e azzerare le emissioni di carbonio della flotta aziendale entro il 2025, anche nell'ottica di offrire ad aziende ed enti pubblici un modello replicabile per l'adozione di veicoli elettrici.