Scarica il documento () sui 20

La digitalizzazione resa semplice

XV300 e easyE4: la coppia vincente di Eaton per la digitalizzazione

L'azienda italiana MTS Elettronica Srl ha digitalizzato e modernizzato le proprie apparecchiature esistenti con una soluzione tecnologica innovativa, consentendo la gestione e il controllo remoto, riducendo i tempi di fermo della produzione e snellendo le scorte.

“Grazie alla nuova integrazione, possiamo produrre il 15% di macchine in più nello stesso arco temporale."

Luigi Dieghi, Responsabile Progettazione presso MTS Elettronica Srl
Stampa MTS Elettronica

Background

Fondata nel 1996, MTS Elettronica Srl progetta e produce apparecchiature per la conversione di energia di tipo AC/DC e DC/DC rivolte principalmente al settore industriale e terziario, oltre a fornire assistenza nell’ambito dei gruppi di continuità. Nel corso degli anni, l’azienda è stata in grado sia di sviluppare una forte presenza commerciale a livello nazionale collaborando con clienti strategici e rinomati nel settore energetico, sia di approcciare il mercato internazionale con l’esportazione di macchine anche negli Emirati Arabi, in Cile, Etiopia e Costa Rica.

Grazie al suo know-how, MTS offre prodotti mirati e all’avanguardia, supportati da tecnologie innovative che conferiscono alle soluzioni elevati livelli di affidabilità.

MTS si distingue, inoltre, per l’attenzione al cliente e per la notevole flessibilità della struttura produttiva, che permette di progettare e realizzare apparecchiature personalizzate di ultima generazione, sempre più orientate a rispondere alle esigenze concrete del mercato e dei progettisti. L’azienda, infatti, gestisce al proprio interno tutte le fasi del processo di Ricerca e Sviluppo, garantendo così conoscenza e padronanza del prodotto a 360°, continuità di assistenza e costante crescita qualitativa delle apparecchiature.

La sfida

La mission di MTS è progettare e sviluppare soluzioni all’avanguardia e affidabili nell’ambito dell’alimentazione di sicurezza in DC, customizzandole nell’ottica di soddisfare le specifiche esigenze e aspettative della clientela. Per perseguire questo obiettivo e acquisire competitività sul mercato, l’azienda ha quindi riconosciuto l’importanza e la necessità di modernizzare le proprie soluzioni.

La sfida che è stato necessario affrontare fin da subito è stata l’ottimizzazione del time to market attraverso soluzioni professionali già disponibili sul mercato, pre-ingegnerizzate, collaudate e validate per una facile e rapida integrazione negli impianti esistenti. Anche garantire maggiore affidabilità e ridurre le scorte di magazzino sono stati driver ulteriori – e altrettanto importanti – che hanno motivato l’azienda al cambiamento.

Per trasformare questi obiettivi in realtà è stato necessario dar vita a un progetto di digital transformation completo, che prevedesse la digitalizzazione delle apparecchiature aziendali attraverso aggiornamenti tecnologici innovativi.

eaton-css-mts-elettronica-image-2.jpg
eaton-css-mts-elettronica-image-1.jpg

La soluzione

MTS ha scelto Eaton per questo progetto di digitalizzazione e modernizzazione delle apparecchiature elettriche esistenti, riconoscendo l’importanza di poter fare affidamento su un approccio flessibile e customer oriented, nonché su un partner professionale con cui era già attiva una collaborazione – principalmente in ambito elettromeccanico – da oltre 20 anni.

In seguito a un’attenta valutazione delle necessità di MTS, Eaton ha studiato e proposto l’integrazione nelle apparecchiature dell’azienda di una soluzione completa e rivoluzionaria basata sul binomio smart relè easyE4 e pannello PLC HMI XV300.

“Dopo aver valutato anche le proposte di altri player del mercato, Eaton è stata confermata per l’affidabilità delle sue soluzioni, professionali e all’avanguardia, e per la fiducia maturata nel corso delle collaborazioni passate. Da due anni cercavamo un partner in grado di modernizzare i nostri sistemi con un’offerta innovativa e flessibile: siamo rimasti colpiti dalle funzionalità rivoluzionarie di easyE4, che è molto di più di un semplice relè di controllo. Dopo aver scoperto e apprezzato questo nuovo smart relè, siamo subito partiti con il progetto, che abbiamo portato a termine nell’arco di 6-8 mesi” ha dichiarato Luigi Dieghi, Responsabile Progettazione presso MTS Elettronica Srl.

È stata quindi avviata la digitalizzazione delle apparecchiature dell’azienda, che hanno continuato a disporre di schede elettroniche di MTS per interfacciare i PLC di Eaton con la gestione della potenza energetica. 

In particolare, easyE4 – lo smart relè di nuova generazione di Eaton – ha permesso a MTS di semplificare l’esecuzione delle attività di controllo. Estremamente versatile e flessibile, easyE4 consente alle apparecchiature di fornire informazioni precise sull’intero sistema. I dati raccolti vengono poi trasferiti in sicurezza e velocemente al cloud per il monitoraggio delle condizioni della macchina o per la manutenzione predittiva. Grazie al web server integrato, le informazioni fornite dallo smart relè vengono automaticamente convertite in pagine web basate su HTML-5 e visualizzate tramite l’HMI/PLC XV300.

“Ottime prestazioni, tra cui elevata velocità di esecuzione, espandibilità, web server e Modbus TCP/IP integrati, sono solo alcune delle caratteristiche all’avanguardia che abbiamo maggiormente apprezzato dello smart relè” continua Dieghi.

Il pannello HMI/PLC XV300 migliora l’interazione uomo-macchina e semplifica la gestione dell’impianto, oltre a offrire livelli di semplicità paragonabili a quelli di uno smartphone grazie a un’interfaccia utente estremamente intuitiva. L’HMI/PLC XV300 offre inoltre una grafica avanzata e consente di caricare le operazioni molto velocemente, anche quando si tratta di pagine dettagliate.

Il binomio Eaton con connettività integrata ha quindi abilitato la gestione dell’apparecchiatura da remoto e permesso di risolvere eventuali anomalie tempestivamente, limitando i fermi macchina: i professionisti possono infatti programmare, modificare e monitorare l’intero sistema – smart relè e pannello – in ogni momento e da qualsiasi posizione.

Le soluzioni di Eaton hanno risposto in modo eccellente alle aspettative di digitalizzazione, tanto che l’intera gamma industriale di UPS per applicazioni DC di MTS – che rappresenta l’80% della produzione dell’azienda – è ora equipaggiata con easyE4 e pannello HMI/PLC XV300.

eaton-css-mts-elettronica-XV300-screen-1.jpg
eaton-css-mts-elettronica-XV300-screen-2.jpg

Risultati:

L’integrazione delle soluzioni Eaton all’interno delle apparecchiature di MTS ha supportato il processo di trasformazione digitale dell’azienda, che ora vanta apparecchiature moderne, intelligenti e competitive. Si tratta di un percorso di modernizzazione che ha portato benefici tangibili dal punto di vista della tecnologia, della gestione dei processi e dei costi, riducendo il time to market del 50% rispetto a una progettazione ex novo.

La possibilità di controllare da remoto le macchine abilitata dal binomio Eaton ha aperto nuove frontiere di gestione a distanza: MTS è ora in grado di aprire una comunicazione con l’apparecchiatura e di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

“Sebbene il lasso di tempo intercorso da quando abbiamo iniziato a proporre queste apparecchiature modernizzate a oggi sia contenuto, le prime evidenze raccolte ci permettono di confermare che, grazie alla nuova integrazione, nello stesso range temporale riusciamo a produrre una quantità di macchine superiore del 15% rispetto al passato” conclude Dieghi.

Anche i tempi di collaudo delle macchine si sono notevolmente ridotti. Oggi, la messa in servizio di un’apparecchiatura con easyE4 e pannello operatore XV300 richiede, infatti, circa 3 ore in meno rispetto alla versione precedente, identica ma non digitalizzata.

Scopri di più sui prodotti utilizzati

eaton-easye4-mini-plc-text-display.jpg
Smart relè easyE4
XV300.jpg
HMI/PLC XV300

Lavori su applicazioni simili?

Se questo caso di successo è stato di tuo interesse e sei interessato ai prodotti e alle soluzioni implementate, non esitare a farne richiesta. Ti contatteremo il prima possibile