Casa del club di calcio Arsenal, lo stadio Emirates è una rinomata struttura sportiva di prima classe.
Ubicazione: Londra, Regno Unito
La Sfida: Un sistema di illuminazione di emergenza affidabile e di alta qualità era essenziale per garantire che una folla numerosa fosse in grado di lasciare il luogo in sicurezza in caso di emergenza.
La Soluzione: Un sistema a batteria centralizzata collegato a centinaia di apparecchi Eaton Cooper per l'illuminazione di emergenza e a tutti gli altri apparecchi di rete destinati all'uso di emergenza ha fornito la soluzione più pratica ed economica.
Risultati: L'utilizzo di un affidabile sistema statico basato su inverter ha contribuito a garantire la sicurezza di tutti i tifosi di calcio che visitano lo stadio. Grazie all’impiego di sofisticate tecniche per la carica, la durata prevista delle batterie contenute negli inverter statici è di 10 anni.
Background
Casa del club di calcio Arsenal, lo stadio Emirates è una rinomata struttura sportiva di prima classe. Durante la progettazione e la costruzione dello stadio, la sicurezza della folla era la preoccupazione principale, per questo motivo un sistema di illuminazione di emergenza affidabile e di alta qualità era fondamentale per garantire che le persone potessero uscire in sicurezza in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica.
La Sfida
Diversi fattori combinati rendono qualsiasi forma di sistema a batteria centralizzata la soluzione più pratica ed economica per alimentare l'illuminazione di emergenza. Oltre a produrre risparmi economici intrinsechi a lungo termine in un sito di queste dimensioni, il sistema ad alimentazione centralizzata offre un’elevata emissione luminosa e richiede poca manutenzione: due vantaggi significativi riconducibili all’altezza di montaggio di alcuni apparecchi di emergenza.
La soluzione
In seguito ad una gara d'appalto, l'azienda leader di mercato Eaton è stata scelta per fornire un sistema composto da 42 inverter statici singoli, ognuno dei quali utilizza batterie al piombo regolate da valvole per fornire un'uscita sinusoidale di alta qualità a 230 V CA in caso di un guasto della rete elettrica.
Installati in vari punti dello stadio, gli inverter statici sono collegati a centinaia di apparecchi di emergenza Eaton Cooper e a tutte le lampade principali progettate per l’uso in caso di emergenza.
Ogni inverter include un sistema di test su misura Easicheck, il quale permette di ridurre la manutenzione necessaria effettuando automaticamente i test richiesti dalle normative per le unità di alimentazione. In aggiunta al sistema per l'illuminazione di emergenza, Eaton ha fornito una vasta gamma di apparecchi della sua gamma di prodotti per l'illuminazione di rete, tra cui apparecchi da incasso fluorescenti Solstar, apparecchi modulari piatti moduseal IP65 e Moduspec, apparecchi da parete asimmetrici Moduwall e listelli fluorescenti Crompack.
Risultati
L’impiego di un sistema di illuminazione di emergenza affidabile basato su inverter statici permette di garantire la sicurezza di tutti i tifosi che visitano lo stadio Emirates. Grazie all’impiego di sofisticate tecniche per la carica, la durata prevista delle batterie contenute negli inverter statici è di 10 anni.  Quando la sostituzione si renderà necessaria sarà possibile effettuarla con semplicità al di fuori delle zone pubbliche.