Luogo: Athens, Georgia, USA
Segmento: alimenti e bevande
Sfida: Una soluzione per la filtrazione che ottimizza il gusto e l’estetica delle birre artigianali (Craft Beer)
Soluzione: Filtri di profondità BECOPAD
Risultato: Produttività più elevata, minore perdita di prodotto e prolungato periodo di conservazione
Siamo clienti finali decisamente soddisfatti. A meno che il futuro non ci riservi dei colpi di scena, non vedo alcun motivo per rinuniciare ai filtri BECOPAD.
Retroscena
Nel 2002, John Cochran e Spike Buckowski hanno fondato ad Athens, in Georgia (USA), la Terrapin Beer Company, con l’obiettivo di produrre una tipologia di birra completamente nuova. E il piano ha funzionato. Sei mesi più tardi, dopo aver creato la Terrapin Rye Pale Ale, i due imprenditori hanno conquistato la medaglia d’oro nella categoria “American Pale Ale” in occasione del Great American Beer Festival.
Oggi molte delle loro eccezionali birre sono vendute in oltre 10 Stati in tutta la costa Sud-Est degli Stati Uniti. Per il 2014 è prevista la vendita di oltre 52.806 ettolitri di birra, che per il birrificio corrisponde ad un aumento del fatturato del 36% rispetto all’anno precedente.
Terrapin è perfettamente in linea con l’aumento del tasso di crescita riscontrabile nel settore dei microbirrifici. Secondo i dati della U.S. Brewer’s Association (assocoazione dei birrai statunitensi), nel 2013 il mercato statunitense della birra artigianale ha realizzato un fatturato di 14,3 miliardi di dollari. Nel 2013, i microbirrifici hanno venduto 18,3 milioni di ettolitri di birra, mentre nel 2012 si erano fermati a 15,5 milioni.
Davanti a questa domanda crescente, emergono nuove sfide per i produttori di birre di qualità.
Sfida
Alla luce delle diverse tipologie di birra che vengono prodotte tutto l’anno, secondo Buckowski è importante che il processo di filtrazione venga monitorato ogni giorno in maniera rigorosa.
La filtrazione è proprio ciò che conferisce a tutte le birre Terrapin un aspetto invitante, evitando la presenza di tannini, lieviti e proteine che provocano la formazione di depositi e impurità. Inoltre la filtrazione è un passaggio decisivo per migliorare la stabilità della birra. “Un prodotto stabile può restare immagazzinato per più tempo,” spiega Buckowski. “Ogni birra ha la sua durata, ma un prodotto puro e stabile può restare più a lungo sugli scaffali, mantenendo tutta la sua freschezza”".
Soluzione
Quando la Divisione Filtrazione di Eaton ha avuto modo di presentare ai due imprenditori i filtri di profondità BECOPAD, Cochran e Buckowski sono rimasti subito colpiti dalla loro straordinaria qualità
Il filtro di profondità BECOPAD di Eaton, privo di minerali e farina fossile, è indicato per numerose applicazioni, dalla filtrazione grossolana alla filtrazione sterilizzante, passando per lafiltrazione fine. Grazie ad una speciale procedura, le fibre di cellulosa di elevata purezza s’intrecciano fino a creare una struttura unica, che non necessita di sostanze inorganiche.
I filtri di profondità BECOPAD si distinguono per la loro massima purezza e inoltre, essendo quasi privi di residui di cenere, sono biodegradabili. I filtri di profondità BECOPAD si prestano benissimo al lavaggio in controcorrente. Inoltre, soddisfano gli standard più elevati in materia di sicurezza microbiologica, garantendo al tempo stesso una birra dal sapore intenso e dal colore pieno.
Risultato
“Volevamo che la nostra birra avesse un bell’aspetto, ma anche che si potesse conservare a lungo” prosegue Buckowski. “Quando abbiamo provato i filtri di profondità BECOPAD, abbiamo capito subito di aver trovato la migliore soluzione sul mercato. E nel corso degli anni i filtri Eaton ci hanno regalato anche altri vantaggi.” In cima alla lista dei vantaggi, Buckowski mette facilità di utilizzo, pulizia semplificata, ridotta perdita di prodotto e maggiore portata.
AFTEK (Applied Filtration Technology, Inc.), in collaborazione con Terrapin, ha eseguito dei test completi per stabilire quale fosse il filtro di profondità BECOPAD più adatto ad ottimizzare il processo di filtrazione del birrificio. Alla fine è stata riscontrata una netta riduzione nella durata della filtrazione per lotto e nel consumo dei filtri, con un conseguente abbassamento complessivo dei costi di filtrazione.
"I prodotti Eaton ci permettono di produrre più ettolitri al giorno", afferma Buckowski. “Anche la pulizia risulta molto più facile. Altri filtri tendono a lasciare residui sulle piastre del filtrato e del non filtrato tra cui vengono collocati. I filtri BECOPAD, invece, sono molto più facili da rimuovere e pulire".
Di conseguenza, la birra non è più l’unica cosa che scorre a fiumi per la Terrapin Beer Company: grazie al risparmio economico e all’aumento degli utili, oggi il birrificio può dirsi soddisfatto anche da un punto di vista strettamente imprenditoriale.
Attualmente questa pluripremiata azienda impiega 95 dipendenti a tempo pieno o parziale e dispone di uno stabilimento di oltre 3.700 metri quadrati, dotato di un nuovo impianto, che Terrapin sfrutta appieno per produrre birre innovative ed entusiasmanti. Al momento, l’offerta annuale del birrificio comprende Rye Pale Ale, Golden Ale e RecreationAle, oltre alle due varianti Hopsecutioner e HI-5 IPA distribuite soltanto in Georgia, lo Stato in cui ha sede lo stabilimento.
“Siamo clienti finali decisamente soddisfatti”, conclude Buckowski. “A meno che il futuro non ci riservi dei colpi di scena, non vedo alcun motivo per rinunciare ai filtri BECOPAD”".