La planta de fabricación de aluminio, Hydro Extrusions, elige las tecnologías de gestión de energía seguras y sostenibles sin gas Eaton SF6 para reducir el impacto medioambiental y la huella de carbono de la planta.
Hemos instalado una celda FMX para Hydro Extrusions que utiliza tecnología de vacío en lugar de gas SF6 con las mismas características físicas y técnicas que la cuadro eléctrico aislada SF6. La tecnología de Eaton es rápida y fácil de instalar, y segura para los trabajadores y el medio ambiente.
Siempre recomendamos soluciones respetuosas con el medio ambiente para instalaciones eléctricas cuando sea posible porque existen grandes alternativas sin gas SF6.
Hydro Extrusions es un proveedor global de aluminio. La empresa noruega se fundó en 1905 y opera en 40 países. Además de la producción de aluminio primario, productos laminados y extruidos y reciclaje, Hydro Extrusions también extrae bauxita, refina alúmina y genera energía.
En la planta de Hydro Extrusions en Magnor, Noruega, producen 7500 toneladas de productos de aluminio cada año, que normalmente se distribuyen a mercados dentro de la construcción, la electrónica, el mar y el transporte. El aluminio extruido se utiliza para una amplia gama de productos, como ventanas, puertas, componentes electrónicos y andamios. Fundamentalmente, asegurar la electricidad en esta planta es vital para garantizar que la producción no se vea afectada de ninguna manera, y en 2019 Hydro Extrusions renueve su equipo de media tensión en la planta de Magnor.
La empresa noruega Laje Nettservice instaló un Eaton Power Xpert FMX en la planta de Hydro Extrusions. Power Xpert FMX de Eaton se utiliza para aplicaciones de redes sostenibles de media tensión de hasta 24 kV y está completamente libre del peligroso gas SF6. Esta nueva generación de celdas aisladas con aire respetuosa con el medio ambiente utiliza tecnología de vacío combinada con materiales fácilmente reciclables.
La tecnología de vacío de la aparamenta tiene el mismo efecto que la celda que utiliza gas SF6, pero la diferencia fundamental es que la tecnología de vacío no afecta al medio ambiente como la del gas SF6. El Power Xpert FMX de Eaton cuenta con componentes primarios que están contenidos en un tanque sellado que mitiga las influencias ambientales. Además, la puesta a tierra de aislamiento visible y un envolvente a prueba de arcos garantizan una seguridad óptima del operador. El diseño del sistema con interruptores de carga e interruptores automáticos que utilizan interruptores de vacío da como resultado un requisito de mantenimiento mínimo. Como resultado de un requisito mínimo de mantenimiento, los errores de conmutación del operador se mantienen al mínimo debido a su funcionamiento sencillo y obvio.
«Hemos instalado una celda FMX para extrusiones hidroeléctricas que utiliza tecnología de vacío en lugar de gas SF6 con las mismas características físicas y técnicas que las aparamentas aisladas SF6. La tecnología de Eaton es rápida y fácil de instalar, y segura para los trabajadores y el medio ambiente. Siempre recomendamos soluciones respetuosas con el medio ambiente para instalaciones eléctricas cuando sea posible porque existen grandes alternativas sin gas SF6», dice Rolv Marius Faleide, líder del grupo de Laje Nettservice.
Hydro Extrusions es una inspiración para la industria, que muestra lo fácil que es adaptarse a un futuro más sostenible sin el riesgo de emitir gases de efecto invernadero graves. La solución sin SF6 de Eaton también garantiza que se requiera un mantenimiento mínimo, así como un entorno de trabajo más seguro con un sistema fiable y seguro para distribuir energía eléctrica a la planta.