La demande pour le développement durable est en pleine croissance dans le monde entier. L’électrification de presque tout ce que nous utilisons augmente la demande d’électricité et nécessite de nouvelles façons de gérer les coûts énergétiques.
La numérisation est un catalyseur crucial, essentiel à la gestion et au contrôle d’une nouvelle réalité où les propriétaires peuvent être des producteurs ou des consommateurs d’énergie, ou encore une combinaison des deux à différents moments de la journée. Qu’est-ce que cela permettra d’accomplir? Plus d’énergie circulant dans les deux sens, vers et depuis le réseau électrique et vos véhicules électriques et une gestion facilitée des charges électriques pour les activités domestiques comme le chauffage et la cuisson, traditionnellement alimentées par des combustibles fossiles.
Les nouvelles directives et les nouveaux règlements se multiplient et accélèrent les déploiements de produits renouvelables à domicile. Dans l’Union européenne, la Directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB) exige maintenant que les nouveaux bâtiments soient pratiquement « zéro-énergie ». En Californie, toutes les nouvelles maisons neuves de trois étages ou moins doivent être dotées de panneaux solaires pour atteindre les objectifs énergétiques de l’État. Et l’Administration nationale de l’énergie de Chine promeut l’énergie solaire par le biais d’un programme pilote visant à équiper 20 % des toits résidentiels de certaines zones avec des panneaux solaires.
Par conséquent, de plus en plus de foyers se dotent de capacités solaires, souvent de pair avec le stockage d’énergie. De plus, les propriétaires achètent des véhicules électriques (VE) et doivent être en mesure d’effectuer la recharge sur place. Comment tous ces actifs peuvent-ils fonctionner ensemble?
Maison dans le même réseau : gérer efficacement la production et la consommation d’énergie
Notre approche Maison dans le même réseau dépasse les limites traditionnelles et permet beaucoup plus de flexibilité dans la façon et le moment où vous utilisez votre électricité. Tout dépend de ce qui se passe à la maison, « derrière le compteur ».
Grâce à notre approche stratégique en matière de gestion de l’énergie à domicile, vous pouvez continuer à basculer l’interrupteur en toute simplicité pour allumer les lumières, peu importe d’où provient l’alimentation : toiture solaire, systèmes de stockage d’énergie, service public local ou votre véhicule électrique. Mais vous pouvez aussi en faire beaucoup plus.
INFOGRAPHIE
DES CONNAISSANCES QUI ALIMENTENT CE QUI COMPTE : SÉRIE DE DIFFUSIONS CURRENT THINKING
Chez Eaton, nous créons des systèmes intelligents d’énergie résidentielle qui travaillent plus intelligemment et plus dur pour alimenter un avenir à faible émission de carbone :
En réduisant la complexité
Grâce à de nouvelles connaissances et à la capacité de contrôler les habitudes de consommation, c’est-à-dire la façon dont les propriétaires utilisent l’énergie
En collaborant avec des partenaires clés
Grâce à de solides relations avec les constructeurs et à des partenariats technologiques stratégiques
En facilitant la mise en œuvre et l’installation
Grâce à l’éducation et la formation du secteur
En prenant en charge des technologies connectées et intégrées sécurisées
Grâce au leadership en matière de cybersécurité et de numérisation et à l’accent mis sur l’optimisation de l’interopérabilité